请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6501-Q1 主题中讨论的其他器件: SN6501、 TINA-TI、 SN6505B
您好!
我正在尝试将 SN6501-Q1模型导入到 Tina 中。 我按照正常步骤操作、但在"新建宏向导"中收到错误。
它显示以下错误信息:INVALID DEVICE $CDNENCSTART.LINE:#36
如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mukund、
感谢您发帖到 E2E!
SN6501-Q1的"设计和开发"选项卡上的 PSpice 模型很难导入到 TINA-TI 中、因为它不是 SPICE 宏的默认文件类型或格式.cir。 可在 SN6501产品文件夹 的"设计和开发" 选项卡中找到等效模型、如下所示: 
默认情况下、这些模型将在 TINA-TI 中打开。 如果它们不包含您感兴趣的 SN6501的所有参数、则 SN6505B 参考设计模型将有助于用作参考。
请告诉我上述解决方案中的一个是否有用。
谢谢、
Manuel Chavez