This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:我无法将 SN6501-Q1导入 TI Tina

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1, SN6501, TINA-TI, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/894833/sn6501-q1-i-cannot-import-sn6501-q1-to-ti-tina

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6501TINA-TISN6505B

您好!

我正在尝试将 SN6501-Q1模型导入到 Tina 中。 我按照正常步骤操作、但在"新建宏向导"中收到错误。

它显示以下错误信息:INVALID DEVICE $CDNENCSTART.LINE:#36

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukund、

    感谢您发帖到 E2E!

    SN6501-Q1的"设计和开发"选项卡上的 PSpice 模型很难导入到 TINA-TI 中、因为它不是 SPICE 宏的默认文件类型或格式.cir。 可在 SN6501产品文件夹 的"设计和开发" 选项卡中找到等效模型、如下所示:



    默认情况下、这些模型将在 TINA-TI 中打开。 如果它们不包含您感兴趣的 SN6501的所有参数、则 SN6505B 参考设计模型将有助于用作参考。

    请告诉我上述解决方案中的一个是否有用。


    谢谢、
    Manuel Chavez