This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:与 ISOW7841相比、V_IOWM、电源建议

Guru**** 2446720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/894199/iso7841-v_iowm-compared-with-isow7841-power-supply-recommendation

器件型号:ISO7841
主题中讨论的其他器件:ISOW7841

我看到 ISOW7841 (3/1数据+集成电源)和 ISO7841 (3/1数据、无电源)的 V_IOWM 额定值非常不同:

  • ISOW7841 DWE (>8mm 间隙/爬电):
    • 1000V RMS 或
    • 1414V 直流
    • 图42 1184年的1000V RMS
  • ISO7841 DW (>8mm 间隙/爬电):
    • 1500V RMS 或
    • 2121V 直流
    • 图1:1500V RMS、持续135年

  • ISO7841 DWW (>14.5mm 间隙/爬电):
    • 2000V RMS 或
    • 2828V 直流
    • 图2:34年的2000V RMS

我有一个应用需要在1600V 直流轨顶部的分流电阻器上测量1V 电压、该电压可能在无负载的情况下高达1850V。

根据我的解释、似乎所有这些器件的实际基本绝缘寿命完全相同、只是为数据表选择了绝缘寿命投影上的不同"最佳"点。 我知道、较宽的 DWW 器件具有较高的爬电距离和间隙、可实现更高的安全工作电压(因此、它进一步降低了寿命预测、寿命仅为34年、而不是134年)。

但是、我不明白为什么 ISO7841DW 的额定值高于 ISOW7841DWE。 它们是否在相同的寿命投影曲线上运行?

另外、ISO7841DWW 实施方案实际需要高 V_IOWM 额定值、建议使用哪种电源?

谢谢、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您向我们提出您的问题。

    您的观察结果正确。 ISOW78xx 系列与 ISO78xx 不同、ISOW78xx 还集成了直流/直流转换器。 由于直流/直流转换器具有隔离式电源变压器、因此变压器的寿命会影响器件的整体性能。 变压器是器件中的弱链路、因此它决定了隔离额定值。 这就是 ISOW78xx 和 ISO78xx 的隔离规格差异很大的原因。

    我们建议与数字隔离器配合使用的隔离式电源是基于 SN650x 的解决方案。 SN6505BB 应满足您的要求。 由于它使用外部变压器、隔离规格将仅由变压器驱动。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的快速回复。 在任何地方、对于 ISOW784x 的直流/直流隔离电源变压器在整个生命周期中的击穿、是否有应用手册/讨论?  

    谢谢、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们没有单独的应用手册/文档介绍 ISOW784x 直流/直流转换器(数据通道除外)寿命。 TDDB 认证在整个器件上完成、因此数据仅可用于整个 ISOW784x。 您已经注意到、ISOW784x 的数据表提供了该 TDDB 图。

    ISOW784x 中的直流/直流转换器是弱链路、因此 ISOW 直流/直流转换器的寿命预计会在数据通道之前结束。 这意味着、如果我们仅绘制直流/直流转换器、理想情况下它应该与 ISOW784x 整个器件 TDDB 图类似。 因此、您可以将 TDDB 图等式用作 ISOW 直流/直流转换器图。

    请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao