This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:串联 ISO1540

Guru**** 2554140 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/893603/iso1540-iso1540-in-series

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: TCA9517

尊敬的 Sirs:

我对 ISO1540有疑问
我可以串联两个 ISO1540吗?

对于每个单独的 IC2总线、我想将电容开关容量增加到400pF

请参阅随附的电路图。

两个 ISO1540 (IC201和 IC202)串联。
(电源信号 DAM_5V 和 VCC 对应于+5V 直流电源电压)
IC203用于 I2C 总线的复位。

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    感谢您向我们提出您的问题。

    我不确定我是否正确理解了您的问题。 您是否想说您希望在 I2C 总线的两侧实现高达400pF 的负载电容支持? 您为什么要这么做? 您是否期望 I2C 总线上具有如此高的负载? 您能否分享一下、您希望哪些器件具有如此高的容性负载?

    ISO1540是一款 I2C 隔离器、用于隔离该节点可以是主节点或从节点的 I2C 节点。 这意味着 ISO1540只能在一侧具有一个节点、而在另一侧具有多个节点。 因此、ISO1540的 SIDE1设计为仅连接到一个、因此仅支持高达40pF 的负载。 而侧2可连接到多个节点、因此支持高达400pF 的容性负载。

    您可能已经熟悉我在上面分享的信息。 这里需要注意的另一点是、一个单元的 ISO1540 SIDE1无法连接到另一 个 ISO1540的 SIDE1。 此限制是由于器件中的双向通道实现。
    因此、您在原理图中完成的实现将无法支持可靠的通信。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    是的、遗憾的是、我发现我无法将两个 ISO1540串联在一起、因此、我现在明白原因了。

    我们必须使用一个旧的电路板、在这个电路板上 I2C 总线布局不正确。
    这会极大地增加容性负载、并且有多个节点。 很遗憾、我无法在旧板上分离主器件。

    我是否也可以为 IC202使用 TCA9517 (请参阅原理图)?
    当然、引脚5不必连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    感谢您的意见。

    现在、我了解您为何要寻找更高的负载电容支持。 您提到 PCB 上有多个节点(包括主节点)连接到 ISO1540的一侧、您是否在 ISO1540的另一侧也有多个节点?

    遗憾的是、TCA9517将面临一些类似的挑战。 TCA9517的 B 侧具有非常接近的低输入电压阈值(VILC)和低输出电压(VOL)。 这使得将多个节点连接到 TCA9517的 SIDB 极具挑战性、并且 SIDB 也无法连接到 ISO5140的 SIDE1。

    大多数 I2C 隔离器和缓冲器通常都存在这种限制。 大多数此类器件使用两个单向通道来实现单个双向通道。 当两个单向通道直接背对背连接时、这些通道将锁定在低电平、永远不会回来。 为了避免这种闩锁、环路中引入了一个中断、这是通过将我之前提到的两个阈值保持在非常接近的位置来实现的。 因此存在限制。

    您的问题的解决方案是仅隔离单个节点。 如果无法实现、则可能需要在两个 ISO1540器件之间使用基本 MCU 来实现 I2C 总线隔离。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像我说的那样、我无法解决结点问题。

    如果没有电隔离、是否有适合我的 IC2总线驱动器?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    我会将此帖子通知非隔离式 I2C 团队、以便您获得最佳的器件建议。 感谢您迄今为止的耐心和投入。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Axel、

    TCA9517可以与 ISO1540连接、但需要将 TCA9517的一侧连接到 ISO1540的1侧。 虽然可以看到引脚5是 ISO1540的 GND、而 TCA9517的 EN、但器件看起来不像是引脚对引脚的替代产品。 这意味着您需要重新制造电路板。

    不过、请注意、TCA9517的 B 侧不应连接到任何其他具有静态电压偏移或上升时间加速器的 I2C 缓冲器。

    谢谢、

    -Bobby