This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:此器件可在148Mbps 的速率下运行?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7640FM, ISO7641FM, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/907178/iso7740-this-device-can-operate-at-148-mbps

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件: ISO7640FMISO7641FMTFP410

您好!

我需要在我的设计中隔离工作速率为148Mbps 的数据总线。 尽管器件规格为100Mbps、但是否可以在不对眼图造成太大影响的情况下实现148Mpps 的数据速率?

提前感谢、

罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    由于148Mbps 数据传输速率超出了针对这个器件的建议运行条件、我们不能保证 ISO7740将按预期运行、并且眼图不会受到比数据表规定的影响。

    尽管 ISO7640FM 是一款隔离等级较低的较早器件、但它可以针对高达150Mbps 的数据速率提供数字信号隔离、如其数据表中的以下削波所示:





    此器件是否是您可接受的替代产品? 请告诉我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、感谢您的回答。

    请检查 ISO7640FM 是否与 ISO7740DWR 引脚对引脚兼容(这是我在设计中使用的 PN)?

    此致、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    是的、ISO7640FM 与 ISO7740DW 引脚对引脚兼容。 由于这两个器件属于不同的系列、因此它们在性能上存在许多差异、例如隔离电压、功耗等。 我建议您浏览数据表、以确保器件性能适合您的应用。

    我还想在此强调另一个区别、即 ISO7640FM 具有默认低电平状态、而 ISO7740具有默认高电平状态。 这对于栅极驱动器应用至关重要、但通常不会成为通信问题。 请务必分享您的应用要求、以了解默认状态是否对您的应用至关重要。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    请验证以下问题:

    尽管数据表显示符合 IEC 60.60601-1标准、但与 ISO7740相比、它并未在目标应用中提及医疗设备。 您能否确认是否有任何限制?

    您是否有关于预计使用寿命的任何其他信息?

    关于 EMC (尤其是辐射)、它与 ISO7740有何区别?

    我们需要以148Mbps 隔离24位像素总线。 数据总线的工作电压为3.3VDC。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    请参阅以下我的输入、

    1. 申请清单并不是唯一和详尽的、列出的申请仅是提示性的。 由于数字隔离器非常通用、因此它们可用于大多数应用、而不会出现任何问题。 因此、我不希望在医疗应用中使用 ISO7740或 ISO7641FM 时出现任何问题。
    2. 我知道我们没有在数据表中引用任何预测的寿命、但隔离栅通常大于40年。
    3. 两个数字隔离器中都没有辐射源、因此、我们预计其中任何一个都不会导致符合 CISPR 32等典型发射标准的任何问题。
      1. 但请注意、隔离器的输出电路需要驱动连接的器件、该器件将显示为隔离器的容性负载。 因此、辐射测试中可能会出现持续时间极短的峰值电流。 更高的数据速率意味着更多的开关和更多的此类峰值电流。 解决此问题的一种方法是使用串联电阻器来限制峰值电流、而不会对上升和下降时间产生太大影响。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    自从我上一条消息以来、我有机会在使用 ISO7740的原型板数据总线的时钟线中执行一些测量。

    下图显示了我的设计中器件的连接方式。 请注意、隔离侧为3.3V_I 和 GND_I、非隔离侧为3.3V 和 GND。

    我进行了这些测量的时钟信号是 LLC_1、连接在器件的引脚6和11上。

    下图显示了引脚6上的74MHz 时钟信号。

    下面是引脚11处的时钟信号。 请注意器件之后信号中的抖动。 移除引脚11上连接的51R 电阻器后、没有任何变化。

    此外、我们还通过质子单位将时钟频率提高到148MHz、抖动变得更糟。

    我想知道、您是否对我看到该抖动的原因有任何看法、因为74MHz 的频率低于器件建议的最大频率。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您分享测试波形。 请注意、74MHz 时钟对应的数据速率为148Mbps、超出了 ISO7740的规格。 ISO7740支持的最大数据速率为100Mbps、抖动规格符合数据表规格。 我们不保证 ISO7740在148Mbps 时的任何抖动规格、因此您可以预期看到的结果。

    正如我之前所述、ISO7640FM 支持150Mbps 的运行速度、并在数据表中提供了150Mbps 的抖动性能数据(请参阅下图)。 与 ISO7740相比、该器件在150Mbps 时可提供更好的抖动性能。 请注意、以下数据是25°C 环境温度下的数据、其他工作温度下的数据可能更糟。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好、感谢您对抖动问题的回答。

    我们刚刚测试了有关 EMI 的原型、在某些频率下出现了故障。 为了帮助我们了解故障情况、我想向您询问 ISO7740内部的振荡器。 您知道运行频率是多少吗?

    感谢您的帮助、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    很遗憾听到这个问题。
    内部振荡器频率约为450MHz。 这在其功率级别上相当低、通常不会显示 CISPR 32 B 类等典型工业发射标准。您的系统中是否有任何射频模块会受到影响? LTE、GSM、Wi-Fi 和蓝牙等射频模块对辐射非常敏感、可支持良好的无线通信范围、因此这些模块可以轻度拾取 ISO7740内部振荡器载波。

    请告诉我们有关发射测试的更多详细信息、并向我们分享结果、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好、感谢您的快速回答。

    我还有一个关于 EMI 的问题。 ISO7640FM 是否还在内部振荡器中实现了此"发射降低技术"?

    此致、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    ISO7640FM 采用称为基于边沿的架构的较旧通信架构。 它不需要传输任何载波、因此没有任何可能影响射频模块的高频载波。 因此、也不需要任何减排技术。

    您能否与我们分享与发射测试相关的更多详细信息、并确认您的应用中是否有任何射频模块? 根据您共享的数据、我将能够更好地支持该问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、是的、我们的设计中有一个 Wi-Fi 模块。 我将在总结数据时立即分享发射测试。

    关于 ISO7640FM、我已经向您介绍了低频通道中的内部振荡器所产生的减排技术。 由于它具有该振荡器、ISO7640中的发射是否不会成为问题? 顺便说一下、您知道这个振荡器的运行频率吗?

    再次感谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您分享有关在您的系统中使用 Wi-Fi 模块的更多信息。 这说明了您看到发射问题的原因。 请参阅以下文章、了解有关存在射频模块的隔离器的更多信息。 本文仅引用 OOK 隔离器(如 ISO77xx、ISO78xx)、不会出现任何其他架构隔离器(如 ISO760FM 的基于边沿的架构)出现的问题。

    是的、ISO7640FM 的内部振荡器频率约为100kHz、未采用任何减排技术、因为该技术的频率足够低、可影响任何 ISM 频段或 CISPR 32等典型工业/汽车发射标准。 我们还不希望 ISO7640FM 对射频模块造成任何问题。

    希望这能清楚说明您看到 Wi-Fi 模块受到影响的原因。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    我们建议的解决方案是仅对时钟信号使用更高带宽的隔离器、并将 ISO7740更改为用于数据总线的 ISO7640FM。

    您是否有可使用 LVCMOS 150MHz 时钟运行的器件或任何其他解决方案?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    为了澄清我们的问题、下图显示了我们的设计和解决隔离问题的建议方案。

    如您所知、我们需要隔离时钟以148MHz 运行的像素总线。 隔离后、像素总线连接到 TExaS TFP410器件。

    对于数据信号、我们将使用 ISO7640FM 并将其直接连接到 TFP410。

    对于时钟、我们要将 LVCMOS 信号转换为 LVDS、使用600MHz LVDS 隔离器、然后再次转换为 LVCMOS、将其连接到 TFP410。

    我的问题是、您是否有一个符合 TFP410器件间偏移和抖动的转换器解决方案(LVCMOS -> LVDS 和 LVDS -> LVCMOS)? 请告诉我您的正统观念。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您进一步澄清您的问题、这有助于更好地解决问题。

    这种方法应该是可以的。 TI 拥有许多非隔离式 LVDS 收发器、您可以在以下链接中找到它们。 如果您无法为您的应用选择合适的器件、我建议您在接口论坛上创建新帖子、并使用任何 TI LVDS 器件作为参考器件型号。 这样可确保 LVDS 团队收到有关您的帖子的通知、并快速获得他们的响应。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao