Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7640FM, ISO7641FM, TFP410
主题中讨论的其他器件: ISO7640FM、 ISO7641FM、 TFP410
您好!
我需要在我的设计中隔离工作速率为148Mbps 的数据总线。 尽管器件规格为100Mbps、但是否可以在不对眼图造成太大影响的情况下实现148Mpps 的数据速率?
提前感谢、
罗德里戈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
罗德里戈、您好!
是的、ISO7640FM 与 ISO7740DW 引脚对引脚兼容。 由于这两个器件属于不同的系列、因此它们在性能上存在许多差异、例如隔离电压、功耗等。 我建议您浏览数据表、以确保器件性能适合您的应用。
我还想在此强调另一个区别、即 ISO7640FM 具有默认低电平状态、而 ISO7740具有默认高电平状态。 这对于栅极驱动器应用至关重要、但通常不会成为通信问题。 请务必分享您的应用要求、以了解默认状态是否对您的应用至关重要。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好、Koteshwar、
请验证以下问题:
尽管数据表显示符合 IEC 60.60601-1标准、但与 ISO7740相比、它并未在目标应用中提及医疗设备。 您能否确认是否有任何限制?
您是否有关于预计使用寿命的任何其他信息?
关于 EMC (尤其是辐射)、它与 ISO7740有何区别?
我们需要以148Mbps 隔离24位像素总线。 数据总线的工作电压为3.3VDC。
谢谢、
罗德里戈
罗德里戈、您好!
请参阅以下我的输入、
如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
Koteshwar、您好!
自从我上一条消息以来、我有机会在使用 ISO7740的原型板数据总线的时钟线中执行一些测量。
下图显示了我的设计中器件的连接方式。 请注意、隔离侧为3.3V_I 和 GND_I、非隔离侧为3.3V 和 GND。
我进行了这些测量的时钟信号是 LLC_1、连接在器件的引脚6和11上。
下图显示了引脚6上的74MHz 时钟信号。
下面是引脚11处的时钟信号。 请注意器件之后信号中的抖动。 移除引脚11上连接的51R 电阻器后、没有任何变化。
此外、我们还通过质子单位将时钟频率提高到148MHz、抖动变得更糟。
我想知道、您是否对我看到该抖动的原因有任何看法、因为74MHz 的频率低于器件建议的最大频率。
谢谢、
罗德里戈
罗德里戈、您好!
感谢您分享测试波形。 请注意、74MHz 时钟对应的数据速率为148Mbps、超出了 ISO7740的规格。 ISO7740支持的最大数据速率为100Mbps、抖动规格符合数据表规格。 我们不保证 ISO7740在148Mbps 时的任何抖动规格、因此您可以预期看到的结果。
正如我之前所述、ISO7640FM 支持150Mbps 的运行速度、并在数据表中提供了150Mbps 的抖动性能数据(请参阅下图)。 与 ISO7740相比、该器件在150Mbps 时可提供更好的抖动性能。 请注意、以下数据是25°C 环境温度下的数据、其他工作温度下的数据可能更糟。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
罗德里戈、您好!
很遗憾听到这个问题。
内部振荡器频率约为450MHz。 这在其功率级别上相当低、通常不会显示 CISPR 32 B 类等典型工业发射标准。您的系统中是否有任何射频模块会受到影响? LTE、GSM、Wi-Fi 和蓝牙等射频模块对辐射非常敏感、可支持良好的无线通信范围、因此这些模块可以轻度拾取 ISO7740内部振荡器载波。
请告诉我们有关发射测试的更多详细信息、并向我们分享结果、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
罗德里戈、您好!
感谢您分享有关在您的系统中使用 Wi-Fi 模块的更多信息。 这说明了您看到发射问题的原因。 请参阅以下文章、了解有关存在射频模块的隔离器的更多信息。 本文仅引用 OOK 隔离器(如 ISO77xx、ISO78xx)、不会出现任何其他架构隔离器(如 ISO760FM 的基于边沿的架构)出现的问题。
是的、ISO7640FM 的内部振荡器频率约为100kHz、未采用任何减排技术、因为该技术的频率足够低、可影响任何 ISM 频段或 CISPR 32等典型工业/汽车发射标准。 我们还不希望 ISO7640FM 对射频模块造成任何问题。
希望这能清楚说明您看到 Wi-Fi 模块受到影响的原因。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
Koteshwar、您好!
为了澄清我们的问题、下图显示了我们的设计和解决隔离问题的建议方案。
如您所知、我们需要隔离时钟以148MHz 运行的像素总线。 隔离后、像素总线连接到 TExaS TFP410器件。
对于数据信号、我们将使用 ISO7640FM 并将其直接连接到 TFP410。
对于时钟、我们要将 LVCMOS 信号转换为 LVDS、使用600MHz LVDS 隔离器、然后再次转换为 LVCMOS、将其连接到 TFP410。
我的问题是、您是否有一个符合 TFP410器件间偏移和抖动的转换器解决方案(LVCMOS -> LVDS 和 LVDS -> LVCMOS)? 请告诉我您的正统观念。
谢谢、
罗德里戈