This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410BDW 过热

Guru**** 2513085 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/907514/iso1410-iso1410bdw-overheating

器件型号:ISO1410

我将在基于"ISO1410DW 评估模块"的定制设计中使用 ISO1410BDW。 集成电路的温度为50摄氏度、连接了 R4、除 A 和 B 端子中的 TVS 外、DNI 元件未连接。  

发送速度为100kHz。

环境温度为29 C、使用热像仪测量温度。

Vcc1 = 5V、Vcc2 = 3.3

电流 Icc1和 ICC2为130mA

这是正常的功能温度吗?

是否有任何使 IC 温度更低的技术?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    ISO1410不应消耗如此大的电流、因此不应如此热。 我有几个问题可以帮助您进一步了解情况。

    1.您是否在 EVM 中添加了 TVS 二极管? 如果是、器件型号是什么? 您能否尝试移除 TVS 二极管并再次测量电流?

    2.除了 EVM 之外,RS485总线上还有什么东西吗? 如果是、您能否仅使用 EVM 测量电流、而不使用 RS485总线上的其他器件测量电流?

    2.您能否单独测量 Icc1和 Icc2?

    3.您能否提供图片中清晰显示的 ISO1410器件型号的 EVM 图像?

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TVS 模型为 CDSOT23-SM712。

    ICC2 = 130mA、带 TVS。

    ICC2 = 60mA、无 TVS

    icc1 = 130mA  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    TVS 二极管似乎会对 ISO1410造成负面影响、因为 ICC2电流存在很大差异。 看来 ISO1410甚至可能已损坏、因为 Icc1不应太高。

    我建议将这个特定的 ISO1410替换为一个新的 ISO1410、使 TVS 二极管保持空载、并使测量值发生延迟。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯  

    我们需要 TVS 进行 EMC 测试、您能推荐 TVS 模型吗?

    谢谢  

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    SM712应该可以正常工作、因为它符合 RS485硬件协议。 这里的其他东西很可能会损坏 ISO1410。 可能是电源或 RS485总线上的某个设备。 目标是现在消除变量、看看导致这种情况的原因。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    感谢你的帮助。

    icc1的问题是配置跳线中的下拉电阻器。

    Icc1现在约为6mA。  

    我们尚未测试 SM712。

    谢谢、

    亚伯拉罕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    我很高兴您发现了 Icc1的问题。 如果您有任何其他问题、请随时告知我们。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    我使用 TVS 测试了 RS485、但 ICC2 = 80mA。

    这是正常电流吗?

    谢谢

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    该电流消耗与负载总线上的预期电流消耗相符。

    尊敬的、

    卢卡斯