Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
我将在基于"ISO1410DW 评估模块"的定制设计中使用 ISO1410BDW。 集成电路的温度为50摄氏度、连接了 R4、除 A 和 B 端子中的 TVS 外、DNI 元件未连接。
发送速度为100kHz。
环境温度为29 C、使用热像仪测量温度。
Vcc1 = 5V、Vcc2 = 3.3
电流 Icc1和 ICC2为130mA
这是正常的功能温度吗?
是否有任何使 IC 温度更低的技术?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
我将在基于"ISO1410DW 评估模块"的定制设计中使用 ISO1410BDW。 集成电路的温度为50摄氏度、连接了 R4、除 A 和 B 端子中的 TVS 外、DNI 元件未连接。
发送速度为100kHz。
环境温度为29 C、使用热像仪测量温度。
Vcc1 = 5V、Vcc2 = 3.3
电流 Icc1和 ICC2为130mA
这是正常的功能温度吗?
是否有任何使 IC 温度更低的技术?
亚伯拉罕
ISO1410不应消耗如此大的电流、因此不应如此热。 我有几个问题可以帮助您进一步了解情况。
1.您是否在 EVM 中添加了 TVS 二极管? 如果是、器件型号是什么? 您能否尝试移除 TVS 二极管并再次测量电流?
2.除了 EVM 之外,RS485总线上还有什么东西吗? 如果是、您能否仅使用 EVM 测量电流、而不使用 RS485总线上的其他器件测量电流?
2.您能否单独测量 Icc1和 Icc2?
3.您能否提供图片中清晰显示的 ISO1410器件型号的 EVM 图像?
尊敬的、
Lucas Schulte