请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 关于此器件-我了解它可以拉电流或灌电流、但它需要稍微不同的前端电路。
ISO1212能否通过单个前端电路灌电流或拉电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Lauren、
双向前端可使用 ISO121x 数据表第9.2.3节中所述的电路之一进行配置 、如下所示:
这些电路中的任何一个是否可接受?
谢谢、
Manuel Chavez