This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:布局回顾

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/908285/iso1050-layout-review

器件型号:ISO1050

尊敬的专家:

我的客户使用 ISO1050在 MCU 和系统之间进行隔离式通信。 其功率级拓扑为隔离式、初级输入电压为180-264Vac、次级有两个绕组、输出3.3V 和5V2。 为了为 ISO1050提供隔离式电源、它们使用 Vcc1=3.3V 和 Vcc2=5V2。 但是、两个 Vcc 是隔离的、但都与次级输出相隔离。

因此、我的客户想知道、对于这种情况( MCU 和 ISO1050 Vcc1连接到次级接地、ISO1050 Vcc2也连接到次级悬空5V2)、他们是否仍需要确保安全距离? 是否可以按如下方式进行布置? 感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    感谢您与我们联系以进行客户实施情况审查。

    为了确保我更好地了解客户要求、您能否与我们分享更广泛的原理图和 PCB 布局、以显示电源和 MCU 之间的连接? 如果您可以分享更多与客户应用相关的信息、这也将帮助我更好地了解要求。 我想知道这是什么终端设备以及 ISO1050在该系统中的确切位置。

    如果您无法在 E2E 上分享原理图和 PCB 布局、则可以向我发送电子邮件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图和 PCB 布局已经过离线审查、并相应地提供了反馈。 因此、关闭该线程。

    此致、
    Koteshwar Rao