https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/908285/iso1050-layout-review
器件型号:ISO1050尊敬的专家:
我的客户使用 ISO1050在 MCU 和系统之间进行隔离式通信。 其功率级拓扑为隔离式、初级输入电压为180-264Vac、次级有两个绕组、输出3.3V 和5V2。 为了为 ISO1050提供隔离式电源、它们使用 Vcc1=3.3V 和 Vcc2=5V2。 但是、两个 Vcc 是隔离的、但都与次级输出相隔离。
因此、我的客户想知道、对于这种情况( MCU 和 ISO1050 Vcc1连接到次级接地、ISO1050 Vcc2也连接到次级悬空5V2)、他们是否仍需要确保安全距离? 是否可以按如下方式进行布置? 感谢您的建议。