请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1500 主题中讨论的其他器件: ISO1430、 ISO1450
大家好、
当同时切换 RE 和 DE 时、R 波形会变为低电平片刻。
我在 E2E 中发现、这种现象在其他一些器件中也会发生。
如果 DE 设置为低电平、且在1us 后 RE 设置为低电平、则不会出现此问题。为什么会发生此情况?
所需的最小延迟是多少?
是否有方法在 DE 和 RE 之间同时切换、以避免出现此问题?
此致、
Kenji