This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:DE、RE 切换操作问题

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500, ISO1430, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/906279/iso1500-de-re-switching-operation-problem

器件型号:ISO1500
主题中讨论的其他器件: ISO1430ISO1450

大家好、

当同时切换 RE 和 DE 时、R 波形会变为低电平片刻。

我在 E2E 中发现、这种现象在其他一些器件中也会发生。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/841403?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=RS485%25252525252520DE%25252525252520switch

如果 DE 设置为低电平、且在1us 后 RE 设置为低电平、则不会出现此问题。为什么会发生此情况?

所需的最小延迟是多少?

是否有方法在 DE 和 RE 之间同时切换、以避免出现此问题?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohno-San、

    为了避免这种干扰、DE 和 RE 之间至少需要200ns 的延迟。  数据表的第6.13和6.14节显示了驱动器和接收器的启用时间可重复性。 驱动器启用时间通常为200ns。

    ISO1430或 ISO1450等速度更快的器件具有更短的启用时间、并且不需要那么长的延迟。 但是、这些器  件采用更大的 SOIC (DW)封装、而不是 ISO1500的 SSOP (DBQ)封装。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohno-San、

    是否可以提供您观察到的问题的波形? 使用 re、de、R 和 D 的范围很好。 此外、您是否能够提供 RS-485解决方案的原理图?  

    尊敬的、

    Lucas Schulte