This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:CANH 波形骤降或升

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/944060/iso1042-canh-canl-waveform-dip-or-rise

器件型号:ISO1042

您好!

原理图为:

CANH-CANL 波形为:红圈中有一个小跳转。

什么可能导致这种情况、我们如何解决这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard:

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    CANH-CANL 波形中的微小跳变似乎是由反射引起的。 为了确定反射源、我建议每次移除以下一个组件并测量波形。

    1. 气体放电管
    2. PTC (您必须连接信号)
    3. 晶闸管
    4. CMC

    您还可以参考以下参考设计、了解 TI 推荐的使用 ISO1042 (同侧)或 TCAN1042实现 IEC 61000 ESD、EFT 和浪涌的组件。

    TIDA-00629

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    我们没有听到您的意见、但我希望 Dushmantha 的建议能有所帮助。  我现在将该主题标记为已解决、但如果您仍需要支持、请随时跟进其他问题/反馈。

    尊敬的、

    卢卡斯