Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042 您好!
原理图为:
CANH-CANL 波形为:红圈中有一个小跳转。
什么可能导致这种情况、我们如何解决这一问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Howard:
感谢您在 E2E 上发布问题。
CANH-CANL 波形中的微小跳变似乎是由反射引起的。 为了确定反射源、我建议每次移除以下一个组件并测量波形。
您还可以参考以下参考设计、了解 TI 推荐的使用 ISO1042 (同侧)或 TCAN1042实现 IEC 61000 ESD、EFT 和浪涌的组件。
此致、
Dushmantha