Other Parts Discussed in Thread: ISO7742-Q1
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/942825/iso7742-q1-emc-ri-test
器件型号:ISO7742-Q1您好!
我想就 EMC RI 测试的问题向您提出一个问题。 在1.2GHz 至1.4GHz 范围内进行测试时会断开通信信号、其他频段也不会出现问题。 该点介于70V/m 至140V/m 之间(1.2GHz)。 但是 、当替换 Si8642BD-AS (硅棉签、引脚对引脚器件)而不是 ISO7742-Q1时、没有问题。 我的客户想知道原因。 请告诉我。
e2e.ti.com/.../Schematic-of-ISO7742F.pdf
此致、