This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:EMC RI 测试

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/942825/iso7742-q1-emc-ri-test

器件型号:ISO7742-Q1

您好!

我想就 EMC RI 测试的问题向您提出一个问题。 在1.2GHz 至1.4GHz 范围内进行测试时会断开通信信号、其他频段也不会出现问题。 该点介于70V/m 至140V/m 之间(1.2GHz)。 但是 、当替换 Si8642BD-AS (硅棉签、引脚对引脚器件)而不是 ISO7742-Q1时、没有问题。 我的客户想知道原因。 请告诉我。

e2e.ti.com/.../Schematic-of-ISO7742F.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    很遗憾听到这个问题。 我能否通过电子邮件联系您、以了解有关应用和问题的更多信息? 请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    我向您发送请求。 请参阅我的电子邮件地址。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    感谢您发送请求。 由于此讨论是通过电子邮件进行的、因此我将继续并关闭此 E2E 帖子。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao