This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:是否应将隔离式接地端连接在一起?

Guru**** 2910260 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/942330/iso1410-should-the-isolated-grounds-be-connected-together

器件型号:ISO1410
主题中讨论的其他器件:THVD1450

大家好、

有两种不同的 PCB 板、每个板都具有带 隔离式电源的 ISO1410B。 如果连接了两条 ISO1410B、应将 A/B 线路连接在一起、我是否知道隔离接地 GND2是否应连接在一起? 我认为没有必要、您能帮您确认吗? 谢谢!

如果使用一个 ISO1410B 和一个 RS485、例如 THVD1450、是否应连接 ISO1410B 的 GND2和 THVD1450的 GND?

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    如果连接了两条 ISO1410B、应将 A/B 线路连接在一起、我是否知道隔离接地 GND2是否应连接在一起?

    -是的、应连接每个 ISO1410B 的 GND2。 GND2将仅以总线为基准、每个隔离式 RS485收发器的 GND1将与 GND2保持隔离。

    如果  使用一个 ISO1410B 和一个 RS485、例如 THVD1450、是否应  连接 ISO1410B 的 GND2和 THVD1450的 GND?

    -是的。 为了使收发器正常通信、总线需要有一个公共接地基准

    尊敬的、

    卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的及时响应、博客"隔离式 RS-485收发器内部"指出、两个 GND2之间的连接不是必需的、这似乎是不同的、您能否根据您的专业知识再次确认? 谢谢!

    此致!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    虽然本文建议不必连接每个 GND2以实现功能、但我建议将其连接起来、以便为每个驱动器提供更强的本地 GND 基准。 这有助于防止 RS-485网络中可能发生的噪声/瞬态问题、尤其是在长距离使用时。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Lucas、

    感谢您的确认。

    此致!

    Hao