Other Parts Discussed in Thread: ISO7821
您好!
我的客户在其系统中选择 ISO7821DWWR、以实现 C2000和 STM32F107之间的隔离式 UART 通信。
C2000正在控制1500VDC 光伏逆变器系统。
它们需要在 C2000电路板(热侧)和 STM32F107电路板(冷侧)之间实现增强型隔离。
他们说、要通过1500V 系统的增强型隔离认证、必须具备15mm 的间隙和爬电距离。
在数据表8.3.1.1的 TUV 列中:我不知道我应该选择1000VRMS 还是1450VRMS。
符合 EN 61010-1:2010 (第3版)标准的5700 VRMS 增强型绝缘、高达600 VRMS (DW 封装)和1000 VRMS (DWW 封装)的工作电压
符合 EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013标准的5700 VRMS 增强型绝缘、高达800 VRMS (DW 封装)和1450 VRMS (DWW 封装)的工作电压
如果是1450VRMS,它是否对应于1450*1.414=2050VDC?