This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:1500V 太阳能逆变器系统

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/938435/iso7821-1500v-solar-inverter-system

器件型号:ISO7821

您好!

我的客户在其系统中选择 ISO7821DWWR、以实现 C2000和 STM32F107之间的隔离式 UART 通信。

C2000正在控制1500VDC 光伏逆变器系统。

它们需要在 C2000电路板(热侧)和 STM32F107电路板(冷侧)之间实现增强型隔离。

他们说、要通过1500V 系统的增强型隔离认证、必须具备15mm 的间隙和爬电距离。

在数据表8.3.1.1的 TUV 列中:我不知道我应该选择1000VRMS 还是1450VRMS。

符合 EN 61010-1:2010 (第3版)标准的5700 VRMS 增强型绝缘、高达600 VRMS (DW 封装)和1000 VRMS (DWW 封装)的工作电压

符合 EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013标准的5700 VRMS 增强型绝缘、高达800 VRMS (DW 封装)和1450 VRMS (DWW 封装)的工作电压

如果是1450VRMS,它是否对应于1450*1.414=2050VDC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我知道您过去曾在另一个 E2E 帖子(链接如下)中询问过相同主题。

    我们目前没有支持15mm 间隙/爬电距离的器件。 我知道这是客户终端设备的要求、但他们产品中最薄弱的一点是 PCB、我认为它需要比15mm 更长的爬电距离。 客户可以选择使用 ISO7821实现更高爬电距离的一些选项是尽可能使用灌封或其他涂层方法。

    我将以下链接复制到有关类似主题的其他两篇 E2E 帖子、以便您了解更多详细信息。

    TUV 只是认证机构、它对产品进行各种标准的认证、两个不同 EN 标准的两个等级不同、这可能是因为它们遵循的测试方法和对工作电压的定义不同。 请允许我与我的同事核实这个问题、并在星期三(9月9日)之前返回给您。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao、

    谢谢。

    客户说、TUV 人员说、1500V 系统必须使用15mm 才能获得增强型隔离认证、他们的 PCB 材料已经是 I 类

    我想知道它是否正确。

    因为我们有2个不同级别的 TUV 认证。 如果1450RMS 可以适应这种情况、我们应该能够认为我们的器件正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您分享更多信息。
    请注意、ISO7821数据表中提及的 TUV 认证标准与客户终端设备标准不同。 光伏逆变器设备标准 IEC 62109-1在终端设备级别可能具有15mm 爬电要求、而 ISO7821未通过此标准的认证。

    因此、由于器件支持14.5mm 爬电、TUV 可能会考虑 ISO7821不满足其15mm 爬电要求。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    很抱歉、ISO7821DWW 目前不符合您的客户要求。

    在 ISO7821开发时、DWW 封装是在可能的封装选项中选择的、其目的是支持所有可能需要此类高电压的应用的更高工作电压要求。 另请注意、器件 ISO7821不限于用于任何特定的少数应用、它是一款通用的高性能隔离器、可用于所有需要高达14.5mm 爬电距离且工作电压高达2kVrms 的应用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    讨论已移至电子邮件、因此关闭此帖子。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao