This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:隔离 SDI-12总线

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/937496/iso1540-isolation-sdi-12-bus

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1541

您好!

我需要隔离 SDI-12总线

总线是单通道双向总线。 我想像使用下面的电路一样使用 ISO1540。

REF1处的信号在4、8V 时正常

REF2处的信号小于0.5V。

我也用上拉电阻器n´t、但它不起作用。

有人能帮我吗、是我的错。

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    欢迎使用 E2E。 ISO1540将无法通过1.5k Ω 的串联电阻灌入足够的电流来将信号线路驱动为低电平。 通常、在 I2C 应用中、如果使用串联电阻、建议使用非常小的值(1 - 10欧姆)来降低驱动器件和接收器件之间的压降。 额外的串联电阻还会减慢信号的上升沿、从而可能降低系统的最大数据速率。 该设计中包含的串联电阻器的用途是什么?

    ISO1540还要求在工作通道的两侧都配备上拉电阻器、因为输出为漏极开路。  

    我建议在包含上拉电阻器且串联电阻器 R3和 R5短接的情况下再次测试电路。 这应允许 ISO1540将 SDA1线路驱动至有效低电压。  

    如果您有任何疑问、请告诉我您发现的内容。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的讲解。

    Eric:本设计中包含的串联电阻器的用途是什么?

    Mike:这是来自 SDI-12.org  第3页+ 4 页 www.sdi-12.org/.../SDI-12_version-1_4-Jan-10-2019.pdf 中 SDI-12总线的认证

    我现在使用短接的 R3和 R5上拉 R2 + R6 1k5进行了测试

    我稍后会提出报告。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我´m 向前迈进了一小步。

    我向上拉 SCL 引脚(R100 + R101)、使其不在空中、仅用于安全。

    1.当我将 R3和 R5短路或使用上拉 R2时、SDI 系统提示 SDI 总线短路。 我n´t 使用左侧 SDI-12_BUS 上的上拉电阻。

    µC 交换 ISO1541 S1和 S2时、信号会变为 ISO 和 μ s 传输为真。

    这是我的当前电路:

    到 μ µC 的 SDI 总线信号是5V 高电平、这是正常的、但是从 μ µC 到 ISO 的信号将被向下推至1V (高电平)。

    这是 µC 侧与 μ m 引脚之间的信号:

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉、这方面的混淆不清、我不太熟悉 SDI-12标准。  

    我不相信 ISO1540能够支持 SDI-12通信。 该器件具有符合 I2C 标准的开漏输出、并且取决于外部上拉电阻器来驱动高电压信号。 根据我的理解、这不足以满足 SDI-12电气接口的要求、该接口需要一个推挽输出、以便能够通过您共享的文档中所示的等效电路的较高源电阻进行驱动。  

    由于我们的产品系列当前不包含集成式 SDI-12隔离器、您可以考虑使用数字隔离器将 SDI-12转换为数字逻辑的设计。 如果您想获得更多解决方案建议、请分享有关您的系统的更多信息:正在连接哪些器件? 系统的隔离要求是什么? 如果您想离线共享任何原理图、请单击我的 E2E 名称以查找我的电子邮件。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的帮助。 我切换到根部。

    我在 RX 和 TX 中拆分总线、以便使用具有正向和反向通道的 ISO。 这是一些部件、但它可以正常工作。

    Regars、

    Mike