This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:ISO1500的自动方向控制电路

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/936893/iso1500-auto-direction-control-circuit-for-iso1500

器件型号:ISO1500

大家好、

我的客户不想控制 DE/RE、因此我建议他们使用下面的 b 电路。 请帮助检查您的侧边是否正常。 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您与我们联系并努力为客户提供解决方案。 我看到这个电路需要将 TXD 保持在高电平以启用接收器、它当前没有端接电阻器、我也看到了其他问题。 请允许我与合适的人一起回顾此电路、然后返回给您。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles:

    感谢您在 E2E 上发帖。 这是在 RS-485通信中实现自动方向控制的一种非常有趣的方法。

    从理论上讲、该电路工作正常。

    在发送模式下、通过将 RS-485总线驱动为低电平来实现逻辑零、而通过禁用驱动器并使用失效防护电阻器创建~160mV VOD 来实现逻辑一。  

    在接收模式下、当 UART_TXD11信号为高电平时启用。

    但是、需要考虑的事项很少。

    • 与正常使用 RS-485相比、ISO1500 VOD 将为0.5x。 这将极大地降低电缆长度和/或数据速率。
    • 发射模式逻辑期间的抗噪性能极差、原因是驱动器中的阻抗为10kOhm。
    • RS-485总线未正确端接。 这将导致振铃和反射、从而进一步减小系统裕度。

    总之、虽然这种技术在理论上似乎可行、但我们建议客户执行系统级测试以验证此解决方案的稳健性。

    或者、您可以提出以下参考设计中使用的电路架构、以实现自动方向控制。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01090

    此致、

    Dushmantha

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha:

    感谢您解释此电路将在理论上正常工作。 对于您在此处展示的参考、我已经与讨论过它、他们的设计中不需要再增加一个 IC。 由于 RS-485总线未正确端接、您是否认为可以更改电阻器值以满足要求? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles:

    感谢您提供更多信息。

    对于 RS-485终端、我们建议在最远的两个节点处使用120欧姆电阻、以最大程度地减少反射。 借助总线上的这种类型的差分电阻、逻辑一 VOD 将接近于零、从而进一步减小系统级裕度。

    我不确定降低端接电阻(从10kOhm 降至60Ohm)或降低逻辑高 VOD 将提供最佳的系统级性能裕度。 这是客户必须在其系统中验证的东西。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Dushmantha