This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:更换 SI8600AD-B-IS

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/936495/iso1540-replace-si8600ad-b-is

器件型号:ISO1540

尊敬的团队

ISO1540似乎是替换 SI8600AD-B-IS 最合适的器件。

或者是否有任何我不知道的设备?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、ISO1540是我们最适合用于 I2C 隔离的器件。
    Si8600AD-B-IS 是采用 WB SOIC-16封装的5kVrms 器件、客户是否需要5kVrms 和 WB SOIC-16? 我们目前没有采用 WB SOIC-16封装的直接替代器件。 如果客户确实需要5kVrms、我建议使用以下解决方案。 谢谢。

    使用数字隔离器设计隔离式 I2C 总线接口
    www.ti.com/lit/slyt403

    此致、
    Koteshwar Rao