Other Parts Discussed in Thread: ISO1540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1540 尊敬的团队
ISO1540似乎是替换 SI8600AD-B-IS 最合适的器件。
或者是否有任何我不知道的设备?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
是的、ISO1540是我们最适合用于 I2C 隔离的器件。
Si8600AD-B-IS 是采用 WB SOIC-16封装的5kVrms 器件、客户是否需要5kVrms 和 WB SOIC-16? 我们目前没有采用 WB SOIC-16封装的直接替代器件。 如果客户确实需要5kVrms、我建议使用以下解决方案。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao