This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:使用 RS485的隔离式主设备和隔离式从设备

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1500, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/960158/iso3082-isolated-master-and-isolated-slave-using-rs485

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: ISO1500ISO1410

您好!

如果使用 ISO3082的 RS485 A/B 引脚(12和13)发出以下信号是正常的、您能否提出建议。 说 ISO3082器件已经在与我的从器件通信、但我只是注意到波形没有相同的振幅。

这是否正常、这一个是否存在任何问题? 如果这是一个问题、有什么解决方法?

谢谢、

诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺曼、您好:

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    遗憾的是、您的波形未附加到您的帖子。 是否可以再次将图像添加到此主题? 在附加图像时、您可以按照以下步骤操作。

    此外、请确保包含以下信息。

    1. RS-485总线上有多少个节点?
    2. RS-485总线是如何端接的?
    3. 这些波形是否在 ISO3082 A/B 引脚上探测?

    最后、您可以在较新的设计中考虑我们最新的 ISO1410 (与 ISO3082引脚相同)和/或 ISO1500 (较小的封装选项)。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha:

    请参阅以下内容:

    1. RS-485总线上有多少个节点? =只有一个从器件连接到 ISO3082。
    2. RS-485总线是如何端接的? 我在从器件侧有121R、在 IS03082侧有121R
    3. 这些波形是否在 ISO3082 A/B 引脚上探测?我只是在1脚双绞线的中间探测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新发送以附加波形。  附加波形、请告知我是否未再次显示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺曼、您好:

    感谢您重新附加波形并提供更多详细信息。

    是的、此(A-B)输出幅值低于预期值。 在标称条件(Vcc2=5V 和室温)下、有效端接电阻为60Ohm 时、我预计振幅约为+/-2.3V。   

    为了进行调试、您能否共享 A 和 B 输出单端波形(相对于 GND2进行探测)?

    您还可以共享以下信息吗?

    • 您是否在多个器件上观察到过这种降低的振幅?
    • 在这些测量期间、Vcc2值是多少?
    • 您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha:  

    我在我的一侧做了更多验证、发现 Vcc2应该是5V、我只使用3.3V。 它确实改善了信号电平、但 并不完全是这些振幅。 我尝试使用 R27 (IS03082 A/B)端接,发现470R 使电平更相等,但在本例中,端接现在是不平衡的。 我在  当时确实检查/比较了 ISO3082和 MAX3079EESD+T 器件的 A/B 端引脚的振幅、它们完全是相同的。 不确定在120R/120R 端接与200mV 振幅差时、如果在 A/B 端保持120R/470R 端接具有相同振幅、会出现什么问题。 在我的应用中、我只使用一个从器件、而不使用并行器件。

    注意:R26和 R28连接存在错误、但在本例中、我只是在平均时间内将其删除、包括将 R19/R20从10R 更改为0r。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺曼、您好:

    在将 Vcc2电源更改为5V 后、很高兴听到 A-B 信号振幅在预期范围内。 请注意、ISO3082 Vcc2应介于4.5V 和5.5V 之间、以确保正常运行。

    由于器件差异、两个收发器之间的差值预计为200mV。 您不必将一次侧和二次侧振幅与系统的正确运行相匹配。 RS-485是一个稳健耐用的物理层。 所有 RS-485发送器在60欧姆终端时输出大于1.5V 的输出摆幅。 接收器输入可在-7V 至+12V 的共模范围内识别低至200mV 的信号。

    我建议您保持120R/120R 端接、以实现最佳的信号完整性。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回答。