Other Parts Discussed in Thread: ISO7741
您好!
我们将 ISO7741用作 SPI 隔离器。 在一侧、我们馈送到3.3V、而在另一侧、我们馈送到5.5V。 在随附的图片中、测得的引脚为数字11;用作 MISO (主输入、从输出)线路。
在 MISO 线路上、当线路空闲时、我们发现电压电平不同于0v 或5V。 I MISO 线路未连接任何从器件、但在5V 侧具有3.05V 电压。
在下一张图片中、"我们有2个从器件连接到引脚11 (MISO 线路)、该线路显示2.55v。
它是否是 ISO7741的正常功能?
提前感谢。