This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:在64、207和放大器下具有高 EMC 辐射;316MHz

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/954520/isow7841-high-emc-emissions-at-64-207-316mhz

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件:ADS1298

您好!
我们目前正在使用 ISOW7481和 ISO7481通过 ADS1298隔离 ADC 电路、并发现隔离器的 EMC 辐射在 64MHz、207MHz 和316MHz 频率下过高。

这是意料之外的、因为芯片具有强大的电磁兼容性(EMC)和低辐射、并且遵循了设计和布局指南。  
请查看以下 ISO 配置和频谱分析仪图副本。

有什么想法可以导致这种情况?

提前感谢
Daniel


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 非常感谢您在此帖子中分享的原理图和测量结果。

    隔离式系统可能会产生一些发射、尤其是当使用 ISOW7841进行电源隔离时、但正如您提到的、可以按照低发射设计和布局指南将其降至最低。 下面是 ISOW7841在 Vcc = 5V 和 Vcc = 3.3V 时的预期发射频谱:



    我们推荐的低辐射指南可在我们的应用报告 《采用 ISOW7841集成信号和电源隔离器的低辐射设计》(SLLA386C)中找到。 您是否可以共享 PCB 布局图像以进行验证? 如果需要、可以通过个人消息或电子邮件共享这些内容、而不是在该公共论坛上共享。 我们可以分析和分享其他测试设置和系统级建议、以减少 ISOW7841引起的辐射。

    此外、请告知我们本系统应遵守哪些排放标准(如果有)。


    谢谢!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Manuel 已经向您提供了一个应用手册链接、其中包含许多有助于减少辐射发射的建议。 他还向您介绍了具有干净测试设置的 EVM 的预期发射测试结果。 遗憾的是、发射量在很大程度上取决于 PCB 尺寸、连接的电缆和实际测试设置、因此、在干净的测试设置中、可能会看到比在 TI EVM 上观察到的发射量更高的发射量。

    我看到、在大约60MHz 时、您会看到大约54dB 的辐射、在其他频率下、还会看到其他较低的故障。 根据您是需要满足 CISPR 32 A 类还是 B 类要求、故障数量可能会有所不同。
    我在下面添加了应用手册中的一些具体建议、其中包括器件器件型号、以便您轻松地改善电路板上的发射。

    要将发射降低约60MHz、180MHz 和320MHz (谐波)、我们建议您在 ISOW 的输入和输出电源引脚上使用共模扼流圈(CMC)、如下图所示。

    I/O 线路上的铁氧体磁珠是可选的、如果数据速率不是很高、您也可以选择使用> 1kΩ Ω 的电阻器。 请确保所有 I/O 信号均以 CMC 之后的 GND 点为基准、而不是 ISOW 器件 GND 引脚。 ISOW 器件 GND 和 GNDISO 引脚应保持在器件本地、所有信号 I/O 应仅参考 CMC 之后的 GND 点。

    在60MHz 频率下,CMC 的阻抗应大于1kΩ Ω,下面列出了我们建议的一些 CMC 部件号示例。

    CMC - 200mA、15kΩ- TDK - ACT1210-510-2P

    2. CMC - 200mA、20kΩ- TDK - ACT45B-510-2P

    3. CMC - 200mA、10kΩ- Wurth - 7442355510

    如果您有任何疑问、请告知我们、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢 Manuel 和 Koteshwar 的回答和建议。  
    我们将在原理图和布局中实施更改。 希望能减少排放。

    此致
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、欢迎您的到来!

    如果需要任何其他帮助、请告知我们。


    最棒的
    Manuel Chavez