Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ISOW7841
主题中讨论的其他器件:ADS1298、
您好!
我们目前正在使用 ISOW7481和 ISO7481通过 ADS1298隔离 ADC 电路、并发现隔离器的 EMC 辐射在 64MHz、207MHz 和316MHz 频率下过高。
这是意料之外的、因为芯片具有强大的电磁兼容性(EMC)和低辐射、并且遵循了设计和布局指南。
请查看以下 ISO 配置和频谱分析仪图副本。
有什么想法可以导致这种情况?
提前感谢
Daniel