This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:SN6505变压器匝数比公式

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/957640/sn6505b-sn6505-transformer-turns-ratio-formula

器件型号:SN6505B

我尝试使用 SN6505B 将电源与 USB2.0 (5V)隔离。 我在次级侧有一个开关和 LDO、最大输入电压为5.5V。 在 USB 输出电压范围为4.4V MIN 和5.25V MAX 的情况下、我想调整变压器上的匝数比、以便为开关和 LDO 提供小于5.5V 的电压、同时满足 LDO 的最小输入电压、使其保持稳定。  

我已经通过数据表中的公式来计算最小匝数比、但我对此有疑问。 正如预期的那样、初级侧的导通次数需要高于次级侧以降低输入电压。 公式中的1.031让我暂停一下、因为它没有真正的解释。  

nMIN = 1.031 *(0.2 + 0.2 + 3.3)/(4.4 - 0.25* 1)= 0.919

我的问题是:1. 我的计算结果是否准确? 2.我应该对公式中的1.031做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    感谢您发帖到 E2E! 为了保持在最大5.5V 输出范围内、如果最大输入电压不超过5.25V、则可使用匝数比为 N = 1:1的变压器(如 Pulse 的 PH9085.011NL)。

    在回答这两个问题时 、感谢您包含此公式:只要每个值与数据表公式中的变量保持一致、计算就会非常精确、如下所示。



    上面包含的1.031常量是一个校正因数(常量)、这使现成的推挽式隔离变压器的典型效率达到96.9%。 这不是对匝数比容差的校正、但有助于提供保守的匝数比要求。

    如果您有其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez