Other Parts Discussed in Thread: SN6505B
我尝试使用 SN6505B 将电源与 USB2.0 (5V)隔离。 我在次级侧有一个开关和 LDO、最大输入电压为5.5V。 在 USB 输出电压范围为4.4V MIN 和5.25V MAX 的情况下、我想调整变压器上的匝数比、以便为开关和 LDO 提供小于5.5V 的电压、同时满足 LDO 的最小输入电压、使其保持稳定。
我已经通过数据表中的公式来计算最小匝数比、但我对此有疑问。 正如预期的那样、初级侧的导通次数需要高于次级侧以降低输入电压。 公式中的1.031让我暂停一下、因为它没有真正的解释。
nMIN = 1.031 *(0.2 + 0.2 + 3.3)/(4.4 - 0.25* 1)= 0.919
我的问题是:1. 我的计算结果是否准确? 2.我应该对公式中的1.031做些什么?