Other Parts Discussed in Thread: ISO7041, ISO7741
主题中讨论的其他器件: ISO7741
团队、
我们希望将 ISO7041用作 SPI 隔离。 对 MISO 线路有一些疑问。
在 VCC2侧、有一个偏移、在 CS 引脚禁用后、将 MISO 引脚置于 HiZ 状态。 VCC1侧(ISO7041)的状态是什么?
在 VCC1侧放置一个存储器、我们希望避免 ISO7041阻止与存储器的通信(或者如果 VCC2不存在)。
感谢您的澄清。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO7041, ISO7741
团队、
我们希望将 ISO7041用作 SPI 隔离。 对 MISO 线路有一些疑问。
在 VCC2侧、有一个偏移、在 CS 引脚禁用后、将 MISO 引脚置于 HiZ 状态。 VCC1侧(ISO7041)的状态是什么?
在 VCC1侧放置一个存储器、我们希望避免 ISO7041阻止与存储器的通信(或者如果 VCC2不存在)。
感谢您的澄清。
您好 Bart:
只是为了增加 Lucas 的响应-
如果在隔离器的 VCC1侧有其他 SPI 器件(如应用中的存储器)、则在读取左侧器件 SPI 寄存器时、隔离器 OUTD 必须处于高阻抗状态。 遗憾的是、ISO7041的 OUTD 没有禁用功能。 对于此应用、您可以考虑使用 ISO7741。 ISO7741与 ISO7041引脚相同。 请确保在读取 VCC1侧器件 SPI 寄存器时 ISO7741的 EN1 (引脚7)驱动为低电平。
此致、
Dushmantha