This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:端接电阻器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/954182/iso1042-terminate-resistor

器件型号:ISO1042

您好!

我客户的系统如下所示:

同一总线上将有6个 ISO1042、其中6个是不同的电路板。

似乎只有两个最远的 ISO1042需要添加120欧姆端接电阻器、对吧?

我的问题是:只有在将6个板连接在一起的过程中、我们才会知道最远的两个板。 因此、设计工程师不知道是否必须用120欧姆焊接一个特定的电路板。 我们必须自己判断哪2个最远、然后焊接120欧姆、这不能通过自动制造来实现、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    本 TIDA 介绍了选择终端节点的方法。 我认为、这可以进行调整以符合隔离要求。

    另一种方法是使用机械开关来控制节点是否端接。 然后、工程师/技术人员可以针对相应节点手动切换此开关。

    尊敬的、

    卢卡斯