Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042 您好!
我客户的系统如下所示:
同一总线上将有6个 ISO1042、其中6个是不同的电路板。
似乎只有两个最远的 ISO1042需要添加120欧姆端接电阻器、对吧?
我的问题是:只有在将6个板连接在一起的过程中、我们才会知道最远的两个板。 因此、设计工程师不知道是否必须用120欧姆焊接一个特定的电路板。 我们必须自己判断哪2个最远、然后焊接120欧姆、这不能通过自动制造来实现、对吧?