Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISOW7841 各位专家、您好!
我想从 CTI 认证机构获取证书。
我询问 UL 绝缘距离、并被告知、如果没有认证机构关于 CTI 的认证、他们将不接受 CTI≥600。
然后、材料组分类将是 III 而不是 I
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的联系。
我认为我们没有专门针对 CTI 获得单独的认证。 ISOW7841具有来自5个不同认证机构(VDE、UL、CQC、TUV、CSA)的隔离等级证书。 其中一些证书还提到 CTI 600。 我相信这些证书应该足以让 UL 接受针对 CTI 600的 ISOW7841。
请参阅以下链接、您将看到技术文档部分的更多文献部分下列出的所有5个证书。 请告诉我们这些证书是否足以满足您的需求、谢谢。
https://www.ti.com/product/ISOW7841#tech-docs
此致、
Koteshwar Rao