This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:关于 CTI 证书

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/953570/isow7841-about-cti-certificates

器件型号:ISOW7841

各位专家、您好!

我想从 CTI 认证机构获取证书。

我询问 UL 绝缘距离、并被告知、如果没有认证机构关于 CTI 的认证、他们将不接受 CTI≥600。

然后、材料组分类将是 III 而不是 I

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。
    我认为我们没有专门针对 CTI 获得单独的认证。 ISOW7841具有来自5个不同认证机构(VDE、UL、CQC、TUV、CSA)的隔离等级证书。 其中一些证书还提到 CTI 600。 我相信这些证书应该足以让 UL 接受针对 CTI 600的 ISOW7841。

    请参阅以下链接、您将看到技术文档部分的更多文献部分下列出的所有5个证书。 请告诉我们这些证书是否足以满足您的需求、谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISOW7841#tech-docs

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar

    感谢您的回答。

    我们能够确认这五个证书没有问题。

    此致、