This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:硬件审核_ISO7742QDWQ1

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/952630/iso7742-q1-hardware-review_iso7742qdwq1

器件型号:ISO7742-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7742ISO1212ISO1211

尊敬的 TI 团队:

请查找随附的"ISO7742QDWQ1"数字隔离器原理图、并查看相同内容。

电路专为2个数字输入和2个数字输出而设计。

预期输入电压范围为3.3V 至12V、使用了 Hence 分压器。

数字输出为5V

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    感谢您关注 ISO7742。 原理图看起来不错、请务必使去耦电容器靠近器件的电源引脚、最好在2mm 的距离内。 如果您有任何其他问题、请告诉我们、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、

    感谢您的快速评论。

     只需重新检查一下、这些数字引脚就会暴露在外部环境中、在外部环境中、这些引脚连接到一些外部传感器或传动器。

    我刚才想为这些线路添加一个 ESD/TVS 二极管、您认为什么。 或 ISO7742本身将具有 ESD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    与任何其他数字 CMOS I/O 引脚一样、ISO7742还支持高达5.5V 的 I/O 操作、此类 I/O 通常应保持在 PCB 内。 这些线路上的任何较高电压都会导致器件损坏。

    如果您确实希望这些引脚上具有更高的电压、则必须使用 TVS 二极管提供必要的保护。 ISO7742具有 ESD 保护(HBM)、旨在保护器件不受处理影响、不会针对器件引脚上的瞬变提供保护。

    ISO1211 / ISO1212器件经过专门开发、可用于 PLC 数字输入应用、因此这些输入支持高达60V 的工作电压。 由于这些输入具有更高的额定电压、因此与 ISO7742 I/O 相比、它们的稳健性要高得多。 请务必考虑将 ISO1211 / ISO1212用于数字输入。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    了解。

    可以使用"CDSOT23-SM712" TVS 二极管来防止更高的电压瞬变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    CDSOT23-SM712是一款用于保护 RS-485总线的 TVS、在这种情况下、共模电压运行支持+12V/-7V。 ISO7742 I/O 仅支持+5.5V/0V、因此 TVS 击穿电压和钳位电压要低得多。

    请务必分享 ISO7742 I/O 上预期的瞬变类型、以便我可以评论 ISO7742是否能够处理这些瞬变以及需要何种保护。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    ESD 足以满足应用需求、ISO7742具有保护功能。

    就这些。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    ESD 有两种类型- HBM ESD 和系统级 ESD (根据 IEC 61000-4-2)。 当 ESD 与系统级测试和/或 EMC 相关时、则参考 IEC 61000-4-2。
    另一方面、HBM ESD 保护仅供工程师处理器件、尤其是在工厂等 ESD 受控环境中将器件焊接到 PCB 时。 由于大多数电子元件都需要焊接到 PCB 上、因此大多数器件(包括 MCU 和 ADC)默认具有 HBM 保护。 因此、很少讨论 HBM。

    ISO7742 I/O 仅像大多数其他数字 CMOS I/O 器件一样支持 HBM ESD 保护、而不支持 IEC 61000-4-2。 ISO7742也是隔离器、因此其隔离栅能够支持更高水平的 IEC ESD (在 GND1和 GND2之间)。

    因此、请检查以了解数字输入和输出所需的保护类型。 下面是一个博客链接、其中介绍了 HBM 和 IEC ESD 之间的区别。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/359524?Electrostatic-discharge-Human-Body-Model-versus-IEC61000-4-2

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的详细介绍。

    是了解差动 b/w 系统级和组件级 ESD。 ISO7742中有 HBM ESD、正如您提到过的、ISO7742是隔离器、因此该 IC 也会处理系统级问题。

    我想我在这里已经提供了所有保护  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    感谢您的确认。 很高兴知道您的系统具备了必要的保护功能、ISO7742正在帮助满足这些要求、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao