Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, ISO1212, ISO1211
主题中讨论的其他器件:ISO7742、 ISO1212、 ISO1211
尊敬的 TI 团队:
请查找随附的"ISO7742QDWQ1"数字隔离器原理图、并查看相同内容。
电路专为2个数字输入和2个数字输出而设计。
预期输入电压范围为3.3V 至12V、使用了 Hence 分压器。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Manjunath、
与任何其他数字 CMOS I/O 引脚一样、ISO7742还支持高达5.5V 的 I/O 操作、此类 I/O 通常应保持在 PCB 内。 这些线路上的任何较高电压都会导致器件损坏。
如果您确实希望这些引脚上具有更高的电压、则必须使用 TVS 二极管提供必要的保护。 ISO7742具有 ESD 保护(HBM)、旨在保护器件不受处理影响、不会针对器件引脚上的瞬变提供保护。
ISO1211 / ISO1212器件经过专门开发、可用于 PLC 数字输入应用、因此这些输入支持高达60V 的工作电压。 由于这些输入具有更高的额定电压、因此与 ISO7742 I/O 相比、它们的稳健性要高得多。 请务必考虑将 ISO1211 / ISO1212用于数字输入。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
大家好、Manjunath、
CDSOT23-SM712是一款用于保护 RS-485总线的 TVS、在这种情况下、共模电压运行支持+12V/-7V。 ISO7742 I/O 仅支持+5.5V/0V、因此 TVS 击穿电压和钳位电压要低得多。
请务必分享 ISO7742 I/O 上预期的瞬变类型、以便我可以评论 ISO7742是否能够处理这些瞬变以及需要何种保护。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
大家好、Manjunath、
ESD 有两种类型- HBM ESD 和系统级 ESD (根据 IEC 61000-4-2)。 当 ESD 与系统级测试和/或 EMC 相关时、则参考 IEC 61000-4-2。
另一方面、HBM ESD 保护仅供工程师处理器件、尤其是在工厂等 ESD 受控环境中将器件焊接到 PCB 时。 由于大多数电子元件都需要焊接到 PCB 上、因此大多数器件(包括 MCU 和 ADC)默认具有 HBM 保护。 因此、很少讨论 HBM。
ISO7742 I/O 仅像大多数其他数字 CMOS I/O 器件一样支持 HBM ESD 保护、而不支持 IEC 61000-4-2。 ISO7742也是隔离器、因此其隔离栅能够支持更高水平的 IEC ESD (在 GND1和 GND2之间)。
因此、请检查以了解数字输入和输出所需的保护类型。 下面是一个博客链接、其中介绍了 HBM 和 IEC ESD 之间的区别。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao