This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:硬件审核_ISO1410BDWR

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/952614/iso1410-hardware-review_iso1410bdwr

器件型号:ISO1410

尊敬的 TI 团队:

请查找随附的"ISO1410BDWR"隔离式 RS485收发器原理图、并查看电路。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Manjunath:

    感谢您分享您的原理图。

    原理图对我们来说很好。 您可以使用以下可选指南来提高抗噪性能。

    • 在使能 kΩ 中 kΩ 1k Ω 至10k Ω 的上拉或下拉电阻器、以在瞬态事件期间限制这些线路中的噪声电流。
    •  当 kΩ 器被禁用时、在 R 输出上使用10k Ω 上拉电阻器以实现一个逻辑高电平。
    • ISO1410总线引脚受到相对于 GND2的16kV IEC 61000-4-2 ESD 保护。 您可以使用 TVS 二极管来防止 RS-485总线上的更高电压瞬变。 我们建议 使用 CDSOT23-SM712。

    最后、请确保将 C101和 C102旁路电容器放置在顶层并尽可能靠近器件引脚的位置。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushmantha、

    感谢您的快速回顾评论。

    我的答案包含以下内容:

    kΩ kΩ 线路使用1k Ω 至10k Ω 的上拉或下拉电阻器来限制瞬态事件期间这些线路中的噪声电流。

    Manjunath: 在设计中进行了记录和更新

     kΩ 接收器被禁用时、在 R 输出上使用10k Ω 上拉电阻器以实现逻辑高电平。

    Manjunath:在设计中进行了记录和更新

    ISO1410 总线引脚受到相对于 GND2的16kV IEC 61000-4-2 ESD 保护。 您可以使用 TVS 二极管来防止 RS-485总线上的更高电压瞬变。 我们建议 使用 CDSOT23-SM712。

    Manjunath: 在设计中进行了记录和更新

    请查找随附的更新版原理图、并查看相同的原理图、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Manjunath:

    更新的原理图看起来不错。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dushmantha