Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
尊敬的 TI 团队:
请查找随附的"ISO1410BDWR"隔离式 RS485收发器原理图、并查看电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、Manjunath:
感谢您分享您的原理图。
原理图对我们来说很好。 您可以使用以下可选指南来提高抗噪性能。
最后、请确保将 C101和 C102旁路电容器放置在顶层并尽可能靠近器件引脚的位置。
此致、
Dushmantha
您好 Dushmantha、
感谢您的快速回顾评论。
我的答案包含以下内容:
kΩ kΩ 线路使用1k Ω 至10k Ω 的上拉或下拉电阻器来限制瞬态事件期间这些线路中的噪声电流。
Manjunath: 在设计中进行了记录和更新
kΩ 接收器被禁用时、在 R 输出上使用10k Ω 上拉电阻器以实现逻辑高电平。
Manjunath:在设计中进行了记录和更新
ISO1410 总线引脚受到相对于 GND2的16kV IEC 61000-4-2 ESD 保护。 您可以使用 TVS 二极管来防止 RS-485总线上的更高电压瞬变。 我们建议 使用 CDSOT23-SM712。
Manjunath: 在设计中进行了记录和更新
请查找随附的更新版原理图、并查看相同的原理图、