This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:CAN SN6505符合5V 至5V@3W 隔离式电源要求

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6505A, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/950583/sn6505b-can-sn6505-meet-5v-to-5v-3w-isolated-power-requirement

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件: SN6505ASN6501

大家好、

SN6505能否满足5V 至5V@3W 隔离式电源要求? 如果是、我应该选择 SN6505A 还是 SN6505B?

如果不是、您是否有其他易于推荐的低成本解决方案?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    感谢您发帖到 E2E! SN6505器 件能够为5V 至5V (~1000mA)隔离式电源应用提供高达5W 的灌电流、而不受"A"、"B"或"-Q1"版本的影响。 这些是我们唯一能够提供3W 的推挽式变压器驱动器、因为 SN6501可用于高达1.75W 5V 至5V 的电源。

    由于 SN6505B 具有较高的内部开关频率、因此我们推荐使用典型的 SN6505。 尽管 SN6505器件可连接到外部时钟、但 SN6505B 的更高默认开关频率允许与更多现成的推挽式隔离变压器和更小的变压器兼容、而这些变压器由于 V-t 产品要求较低、因此可在市场上买到。

    这是否适合您的应用? 如果您有其他问题、请告知我们!


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    非常感谢您的评论、但正如我所知、如果输出为5V@3W、则需要1.5A 峰值电流(可能为2A、请考虑变压器效率)、而 SN6505仅支持1A、您是否有任何测试日期来展示这一点?

    非常感谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    不用客气。 不建议在 SN6505通过其 D1和 D2引脚灌入大于1A 电流的情况下运行。 在1.5A 峰值电流期间、SN6505的集成电流限制和热关断保护特性可通过关闭器件并持续尝试恢复正常的功率传输操作来防止对 SN6505造成损坏、直到负载电流降至安全水平。

    SN6505还设计用于为大型负载电容供电、因此如果1.5A 瞬态大约为微毫秒级、则可以在隔离式电源输出端使用大输出电容器来提供该电荷、而不会影响 SN6505。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    这就是问题所在、我们知道 SN6505只能支持1.5A 开关电流、但对于5V 至5V@3W 隔离式解决方案、您能否帮助通知此应用中的开关电流? 在我的估计中、开关电流应该大约为1.5A……

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny:

    如 Manuel 所指出的、对于初级侧开关电流超过1A 的应用、我们不建议使用 SN6505。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的"建议运行条件"表。

    但是、如果我正确理解您的要求、则您的应用需要采用5V 输入、5V 输出配置的3W 输出。 这意味着输出电流为3W/5V = 600mA。 数据表的表3中建议使用多个变压器来满足此要求;请参阅下面的。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha:

    非常感谢您的评论。

    是否有任何文档展示如何调节 SN6505的开关电流、例如、5V 至5V@600mA、如果使用表3中的变压器、SN6505上将发生多大的开关电流?

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dushmantha。

    阳光明媚、

    通过将负载电流和变压器匝数比相乘、可以估算 SN6505将灌入的电流 I_PRIMARY 为多少:

    I_LOAD x N = I_PRIMARY

    系统寄生效应会消耗额外的电流、包括变压器磁化、该电流可组合为~25mA。 这将根据变压器器件型号和负载电流而变化。 如果使用上面显示的 N = 1:1.5变压器 Dushmantha (DA2303-AL)、则 I_PRIMARY 的计算公式如下:

    (600mA x 1.5)+ 25mA = 925mA


    如果您有其他问题或意见、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    得到了、非常感谢您的帮助。

    此致、Sunny