主题中讨论的其他器件: ISOW7841EVM
您好!
我将"ISOW7840FDWER" IC 用于我的测试应用。
当我为 IC 加电时、它将获得高达80D 摄氏度的热量。 我想知道这是正常的热量。
下面的测试我在 IC 中完成了、但我没有获得 O/P
VCC-通过@5V、600mA 直流/直流转换器提供5V 直流馈电。
Viso 和 SEL 引脚短接。
在通道1 (INA-1)中、以 GND1-1为基准、为5V DC 馈电。
完成上述步骤后、为 IC 加电、其温度将升高。
同时、在 空载条件下、我没有以 GND2-1为基准获得通道(IND-1)中的输出。
隔离器电路。
24V 至5V 直流/直流转换器电路
谢谢、此致、
Vignesh M