This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:输出 CAN#39;t Get……

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, ISOW7841EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/945862/isow7840-out-put-can-t-get

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件: ISOW7841EVM

您好!

我将"ISOW7840FDWER" IC 用于我的测试应用。

当我为 IC 加电时、它将获得高达80D 摄氏度的热量。 我想知道这是正常的热量。

下面的测试我在 IC 中完成了、但我没有获得 O/P

VCC-通过@5V、600mA 直流/直流转换器提供5V 直流馈电。

Viso 和 SEL 引脚短接。

在通道1 (INA-1)中、以 GND1-1为基准、为5V DC 馈电。

完成上述步骤后、为 IC 加电、其温度将升高。

同时、在  空载条件下、我没有以 GND2-1为基准获得通道(IND-1)中的输出。

隔离器电路。

24V 至5V 直流/直流转换器电路

谢谢、此致、

Vignesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    很遗憾听到这个问题。
    器件在空载条件下的温度为80C、这似乎比预期的要高得多。 请您分享原理图吗? 如果未根据 ISOW7840数据表第11节中的建议选择去耦电容值、则器件可能无法按预期运行。 谢谢、请分享原理图、以便我可以更好地评论。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找原理图供您参考。

    根据我的要求电压、我是否应该为 Viso 端子提供任何外部电压。

    e2e.ti.com/.../Isolator-Circuit_5F00_v1.1.PDF

    谢谢、此致、

    Vignesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢大家分享原理图、这很有帮助。

    我看到您的原理图中使用了两个 ISOW7840器件。 两个器件均由相同的5V 电源供电、并具有10µF + 0.1µF μ F 的必要去耦电容器、这很好、但在原理图中看不到输出 VISO 引脚的任何去耦电容器。 ISOW 是一款直流/直流转换器、因此需要具有必要的去耦电容器才能使器件正常工作。 这应该是您的情况下器件无法正常工作的原因。

    如器件中所建议的那样、也请为 VISO 使用10µF + 0.1µF μ F 去耦电容器、否则我们不会期望器件正常工作。 这些电容器还需要与器件引脚的距离在2mm 以内、如数据表布局指南部分所建议。

    一旦您组装了电容器并测试了电路板、请告诉我结果。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我们会检查并告知您。  

    根据您的话语,不会连接 Viso 侧去耦电容器,因此器件会发热,并且不会出现 O/P。  

    在 Viso 侧连接去耦电容器后、是否有任何外部电压馈送到 Viso?

    请参考图片...图编号:33

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢您确认您将在输出端使用去耦电容器并再次进行测试。
    关于您所显示的测试电路、请注意、该电路是 CMTI 测试电路、不应视为应用电路。 CMTI 测试电路是一个通用电路、显示了 CMTI 测试的典型连接并指示了设置的电压。 对于 ISOW、只需要提供 VCC、而 VISO 是在内部生成的。

    ISOW7840数据表第10.2节中的图38提供了示例应用电路。 或者、您也可以参考 ISOW7841EVM 原理图。

    希望在使用输出去耦电容器测试您的电路后能听到您的声音、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的话语、将 Viso 中的去耦电容器连接在一起 IC 工作正常。  

     是否有任何程序可以检查 IC 是否处于正常状态?? 原因 是、我之前在 Viso 中为 IC 加电时没有去耦电容器、而是在它产生80°C 的热量时加电。

    现在、我在 Viso 中连接了具有去耦电容器的同一 IC、但 OUT 保持为0V。 我想 IC 已经消失了。

    此致、

    Vignesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    如果损坏严重、则会显示在器件运行中、并测试器件以检查其是否正确生成输出以及数据是否正确传输。 如果损坏较小、则可能无法轻松检测。

    因此、我建议丢弃使用未优化的原始原理图进行测试的所有器件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据您的话语、我的通道工作正常。

    我还有一个疑问。 在该 IC (ISWO7840)中,GND 1和 GND 2短接意味 着 IC 工作正常或不正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    ISOW7840有两个电路部分、其中 Sid1以 GND1为基准、Sid2以 GND2为基准。 这两个电路是隔离的、电压差可高达1kVrms。 这意味着、无论 GND1和 GND2之间的电压差是0V (短)还是1kVrms、器件仍将正常工作、并且符合所有数据表参数。

    另请注意、使用 ISOW7840的目的是在系统中提供从 GND1上的组件到 GND2上的组件的隔离。 如果短接这两个节点、则系统中将不再存在任何隔离。 我希望这能回答你的问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我得到了您的答案。

    非常感谢先生、

    此致、

    Vignesh M