Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410
主题中讨论的其他器件: ISO1410
尊敬的 TI 专家:
请帮助指导以下有关 ESD 保护的咨询:
根据 数据表、HBM 的静电电压为±16kV、这是指总线引脚和 GND2之间的电压。
为何如此定义? 防静电通常指 PE (保护接地)。 是否有必要为 PE 添加保护?
2.接触8kV 和空气放电15kV 是我们对通信端口的测试要求。 是否需要在外部添加保护电路? 如果是、应如何添加?请指导我。 谢谢你。
青色