This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:选择变压器

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/946912/sn6501-q1-selecting-a-transformer

器件型号:SN6501-Q1

您好!

我想将 SN6501-Q1用于汽车应用。 初级侧是低压系统、在某些情况下、人们可以在该系统中进行触摸。 次级侧将具有与460V 电池组共用的 GND。 因此、为了安全起见、我需要合适的变压器。

据我所知、变压器需要满足爬电距离和 pri 秒间隙的特定值。 此外、它需要在60秒内通过特定电压下的火锅测试(我们称之为 A)。

为了选择成本最低的 Wurth 变压器、在这种情况下、建议使用哪种电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    感谢您发帖到 E2E! 建议的隔离电压电平取决于系统规格、预期以及隔离系统和/或终端设备是否需要满足任何标准。

    如果电池组的整个460V 是系统中的最高预期电压-包括瞬态、浪涌、放电等 在单独的 GND 电势上持续最长60秒,那么提供这一精确隔离水平的变压器可能就足够用于应用了。

    也就是说、如果人类与隔离栅的任一侧连接、则建议使用增强型隔离等级(包括相同电压电平下"基本"和"功能"隔离等级的裕度)。 您是否了解应考虑的此项目的任何规格、期望或标准?

    我们无法评论变压器的价格、因为供应商单独提供 TI 的这些组件。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    感谢您的回复。

    要求包括:

           -标准:IEC 60664

           隔离等级:增强型

    -       电池组的最大电压:4.2V*110电池=462VDC。 没有瞬态、浪涌。

    TI 在 SN6501-Q1数据表中建议使用许多变压器。 有一个称为隔离(rms)的参数、该参数在60s 内进行测试。 例如、在下图中、变压器760390014在60s 内具有2500V rms 的隔离。 那么、在我的应用中、什么电压足够了? 您能给我一个计算该电压的公式吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    感谢您分享这些附加要求。 必要的隔离电压电平通常由终端应用的功能或满足安全标准的要求确定。

     组件数据表中指定的60s 隔离电压量化了器件在短期过压条件下的隔离性能-瞬态时间小于60s。 工作隔离等级定义了隔离器件在器件寿命期间在特定电压下提供隔离的能力。 这两个参数不一定相关、不应相互推断。

    如果我们的客户要求在应用的整个预期寿命内实现>462VDC 的隔离、则该额定值应是重点、而不是60年代的额定值。 上述 Δ Σ 变压器的额定 Würth 不能满足>462VDC 的隔离工作电压、但 PM2185.0xxNL 系列中的变压器可能足以满足我们的客户的需求。

    通过查看 IEC 60664-1、表 F.4显示了符合此标准的500Vrms 工作隔离电压鉴定的最小参数。 这些参数会因隔离器件的材料组(在数据表中指定)、终端应用的预期污染等级以及是否达到基本隔离或增强型隔离的等级而异。 对于该项目、我们的客户是否希望满足 IEC 60664-1规定的500Vrms 基本隔离或增强型隔离要求?


    请分享我们客户对上述内容的看法。


    谢谢!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    请告知我们客户对前一帖子的回复以及是否有任何疑问。 如果很快没有响应、此线程将因不活动而关闭。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    感谢您的支持。

    客户现在没有其他问题了。