This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:几个位在通过隔离器后下降

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/945337/isow7840-several-bits-dropping-out-after-passing-through-isolator

器件型号:ISOW7840

我们使用 ISOW7840DWER 在数字信号到达发送器之前对其进行隔离。 虽然我们已经正确设置了芯片、但我们看到32位消息的一个或两个位会下降到低电平、而不管去耦电容如何。 该设计最初在 VDD 和 V_ISO 引脚上使用了0.1uF 电容器、但我们看到6至10位电容器降至逻辑阈值以下。 VDD 线路上的这些 CAP 值增加到94uF、V_ISO 线路上的这些 CAP 值增加到47uF、每个消息的故障位值减少到1或2、但我们仍然看到故障位上出现突然的压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    很遗憾听到这个问题、并感谢您的联系。

    抱歉、我不熟悉 ARINC 429接口、但我确实看到这是航空电子数据总线标准。 您能不能帮助我了解此接口的电气规格?
    我看到 CH3和 CH4似乎具有双极输出、其中信号在正负电压之间波动。 ISOW7840数据通道不支持双极输入/输出。

    我看到您提到过 CH1 (黄色)作为 ISOW7840的输出、也称为预隔离器信号。 哪一个是预隔离器信号?

    另请注意、ISOW7840是一款也集成了直流/直流转换器的数字隔离器。 直流/直流转换器需要一个大容量电容才能正常运行、因此在 VCC 和 VISO 上都需要10µF μ F 的最小电容、而为了支持数据通道的瞬态电流要求、还应使用一个额外的0.1µF μ F 电容。 这些电容器的放置顺序也很重要、有关第12.2节中的布局示例、请参阅 ISOW7840数据表。

    请务必将上述要求的信息与原理图一起分享、以便我可以查看并评论该问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我们没有专门为隔离器设置10 uF 和0.1 uF 并联、但我们确实单独设置了每个值。 很明显、这会改变一些特性、但我不认为单靠这一点会导致我们在增加该电容之前从隔离器中看到的下降位数。

    至于您的其他点、CH 3和 CH 4线远远超出了隔离器的范围、并且仅出现在图中、以了解特定通信总线上系统的输出。 通过隔离器的实际信号是0至5VDC 之间的数字波形、频率远低于隔离器应能处理的频率。

    此外、我无法在此开放论坛上共享原理图、但可以根据需要通过消息发送内容。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    感谢您的参与。 我已根据您的请求通过电子邮件与您联系、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    感谢您通过电子邮件共享其他信息。 请考虑采纳提供的建议、并在您测试后告知我们您的反馈。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao