Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840
我们使用 ISOW7840DWER 在数字信号到达发送器之前对其进行隔离。 虽然我们已经正确设置了芯片、但我们看到32位消息的一个或两个位会下降到低电平、而不管去耦电容如何。 该设计最初在 VDD 和 V_ISO 引脚上使用了0.1uF 电容器、但我们看到6至10位电容器降至逻辑阈值以下。 VDD 线路上的这些 CAP 值增加到94uF、V_ISO 线路上的这些 CAP 值增加到47uF、每个消息的故障位值减少到1或2、但我们仍然看到故障位上出现突然的压降