Other Parts Discussed in Thread: ISO1432, ISO1042
主题中讨论的其他器件:ISO1432、
您好!
我们计划将 ISO1042用于隔离式 CAN 接口、将 ISO1432用于隔离式 RS485接口。
两个收发器都需要在总线侧提供隔离式电压作为 VCC2。
这两款器件均可在5V 至 VCC2的隔离电压下运行。
我们是否可以使用一个将输出隔离式5V 输出且可用于 RS485和 CAN 收发器的单个隔离式电源?
或者、我们是否必须为 RS485和 CAN 使用独立的隔离式电源?
如果我为两个收发器使用相同的电源、是否会有任何问题?
请建议。
此致、
Shafeeq