This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ISO1042、ISO1432

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1432, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/945848/iso1042-iso1042-iso1432

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件:ISO1432

您好!

我们计划将 ISO1042用于隔离式 CAN 接口、将 ISO1432用于隔离式 RS485接口。
两个收发器都需要在总线侧提供隔离式电压作为 VCC2。
这两款器件均可在5V 至 VCC2的隔离电压下运行。

我们是否可以使用一个将输出隔离式5V 输出且可用于 RS485和 CAN 收发器的单个隔离式电源?

或者、我们是否必须为 RS485和 CAN 使用独立的隔离式电源?

如果我为两个收发器使用相同的电源、是否会有任何问题?

请建议。

此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shafeeq、

    感谢您在设计中考虑使用 ISO1042和 ISO1432!  

    是的、只要您只想将逻辑侧(TX/RX)与系统的通信线路隔离、就可以为两个收发器使用单个隔离式5V 电源。 但是、为两个器件使用相同的隔离式5V 电源不会在 RS485总线和 CAN 总线之间实现隔离。  

    您是否有用于创建隔离式5V 电源的解决方案? 为此、我们还提供了 SN6505直流/直流变压器驱动器。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shafeeq、

    我没有听到您的意见、但我希望我的回答对您有所帮助。 我将此主题标记为已解决、但如果您仍需要帮助或有疑问、请随时创建新主题。

    尊敬的、

    Lucas Schulte