Other Parts Discussed in Thread: ISO7742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7742 尊敬的团队:
我的客户希望在两种不同的情况下使用 ISO7742FDWR:
VCCI=3.3V;Vcco=5V
VCCI=5V;Vcco=3.3V
因此,我们的问题是:
1.允许在 VCCI/Vcco 上使用不同的电压吗? (数据表仅显示 VCCI = Vcco 的情况)
2.对于哪一个 Vcc1/Vcc2应该是更高/更低电压、还有其他注意事项
此致、
NIR