This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:使用不同的 VCCI、Vcco

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/966529/iso7742-using-different-vcci-vcco

器件型号:ISO7742

尊敬的团队:

我的客户希望在两种不同的情况下使用 ISO7742FDWR:

VCCI=3.3V;Vcco=5V

VCCI=5V;Vcco=3.3V

因此,我们的问题是:

1.允许在 VCCI/Vcco 上使用不同的电压吗? (数据表仅显示 VCCI = Vcco 的情况)

2.对于哪一个 Vcc1/Vcc2应该是更高/更低电压、还有其他注意事项

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    是的、为两侧 ISO7742提供两种不同的电源电压是非常好的。 数据表列出了 VCC1和 VCC2在2.5V、3.3V 和5V 下的电气特性。 由于 VCC1和 VCC2是独立的、因此无论其他电源电压是多少、VCC1或 VCC2的电气特性都可以独立参考。 有关更多详细信息、请阅读以下常见问题解答。

    此致、
    Koteshwar Rao